This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023-Q1:精确内部温度传感器

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011876/tms320f280023-q1-accuracy-internal-temperature-sensor

器件型号:TMS320F280023-Q1

大家好、  

内部温度传感器的相对测量不确定性的绝对值是多少。 它未写入数据表:  

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们明确不规范。 以及温度传感器的绝对精度、因为我们的测试流程不能可靠地保证最小/最大精度。  /-15度。 C 是基于特征的保守估计值、但由于上述原因被列为典型值。  请注意、在室温至高温范围内精度会更高、在低温条件下精度会更差。   

    就相对精度而言、传感器的线性度和可重复性实际上非常好;通常约为+/-1度。 C.