This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:Uniflash 的应用起点闪存2软件文件

Guru**** 2594680 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011080/tms320f280025c-q1-entry-point-flash-2-sw-files-with-uniflash

器件型号:TMS320F280025C-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、支持团队、

我有2个 SW (2个十六进制文件):

- SW1:应用起点为0x80000的自定义引导加载程序

- SW2:应用程序入口点为0x84000 (或0x83000)

我希望引导序列如下所示

  1. CPU 引导启动。 闪存引导
  2. 分支到 SW1的闪存入口点(自定义引导加载程序)
  3. 自定义引导加载程序会执行某些操作
  4. SW1跳转到 SW2的闪存入口点(应用)

我的问题是:

如何修改 SW2的 cmd 文件、以便当两个十六进制文件与 Uniflash 同时运行时、器件引导将分支到步骤2中 SW1的入口点(而不是 SW2的入口点)?

此致

问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quy、

    您是否在不进行下电上电的情况下尝试在使用 Uniflash 将代码加载到闪存后立即执行?

    您是否尝试先加载 SW2、然后加载 SW1?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    不可以、我希望同时或连续(使用 Uniflash 或 CCS)刷写(SW1和 SW2)的两个十六进制文件、然后执行电源复位。

    在电源复位后、我希望引导 ROM (闪存引导)分支到 SW1的开头(而不是 SW2)。

    换言之、我想编译/刷写 SW2而不使用入口点、以便引导 ROM 只能看到 SW 1的入口点。

    ----

    我还有另外一个问题:

    我有一个具有的软件(开始             :origin = 0x084000)

    我使用 CCS 和 Uniflash 刷写了输出.out 和.hex 文件、并获得了以下结果:

    CCS:OUT:软件运行

    CCS:hex:软件不运行

    Uniflash:Out:软件不运行

    Uniflash:十六进制:软件不运行

    请在这里解释不同结果的原因、以及我应该在哪里使用十六进制文件在 CCS 和 Uniflash 中运行软件

    此致、

    问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 SW2在0x80000处进行了编程、这会覆盖 SW1的入口点。

    请检查 SW 的映射文件以查看放置在0x80000处的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、您好!

    很抱歉造成混淆。 我为第二个问题创建了另一个主题。

    请关注我的第一个问题。

    如何同时(或连续)刷写2个十六进制文件、并告知具有 SW 的引导 ROM 应分支到什么?

    假设我有2个软件:

    - SW1:0x80000 - 0x82FFF (入口点:0x80000)

    - SW2:0x83000 - 0x87FFF (入口点:0x84000)

    此致

    问题

    e2e.ti.com/.../SW1.zip

    e2e.ti.com/.../SW2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要同时刷新它们。 您可以逐个刷写它们。

    确保 SW2不覆盖 SW1 (检查映射文件是否存在重叠区域)