This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812

Guru**** 2931080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008944/tms320f2812-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812

大家好、

我们仍在解决此问题、以了解外接板的运行情况、这是之前的情况:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999841/tms320f2812-ms320f2812ghha-issue/3708386

我们最近发现我们能够将程序加载到不安全的 RAM 中、但内存浏览器显示 RAM 的地址0已满0xBEEF、未处理。  

如果有人能帮助我们,我们将不胜感激。

此致

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    您是否能够写入0xBEEF 中提到的这些存储器位置?

    此外、您能否检查 CSM 密码地址0x3F7FF8 - 0x3F7FFF?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj、对于缺勤表示歉意、

    是的、我可以写入这些位置。

    CSM 的存储器地址全为0、正如您在 DSP-Ko-CCB-CSM 中看到的那样

    含牛肉的区域为0x000022到0x0003FF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持

    此致

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    当地址0x3F7FF8-0x3F7FFF 读取为零时、表示器件已锁定。

    您需要通过在位置0xAE0 - 0xAE7中输入密码来解锁器件、从而解锁器件并使用新代码加载 RAM/闪存。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、谢谢 Manoj

    此致

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:

    最后一点、不使用 GEL 命令、另一个未锁定的 DSP 是否可以进入调试模式?

    比如配置引脚?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有很好地回答你的问题。 如果您没有解锁器件的密码、则您唯一的选择是切换器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我说 如果可以使用另一个具有工作 DSP 的电路板、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    如果您的 DSP 未锁定、您可以将程序加载到 RAM/闪存中。 如果器件已锁定、则可以解锁器件并仍对 RAM/FLASH 进行编程。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    这可能不是正确的结果。

    将锁定的 DSP 放在一边、取出另一个未锁定的工作中的 DSP。

    使用此 工作中的 DSP、我希望在没有 GEL 命令的情况下进入调试模式。

    该怎么做? 我是否必须设置一些引脚?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    调试模式是什么意思? 当您连接到器件并解锁时、您是否会调用该"调试模式"?

    如果没有 GEL 文件、您需要在0xAE0 - 0xAE7中输入密码0xFFFF 来解锁器件。 希望您知道如何禁用 GEL 文件

    请更详细地描述您正尝试做什么? 我似乎不理解您问题的背景。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    我设法做到了、我只需将 EMU0和 EMU1置于逻辑电平1并将器件置于工作模式。

    我想使用3个软件器件来读取和写入寄存器。

    非常感谢!