团队、
我代表我的客户发布 ff 问询。 请参阅以下内容:
1) 1)首次查询与基于 F28388D MCU 的 ECS 解决 方案的可扩展性相关、即针对基于 F28388D 芯片的高要求嵌入式控制系统的潜在 SoM 的"群集"功能。 如果目标 ECS 项目要求超出单个 F28388D MCU 芯片的能力(内部资源)、则可能需要它(这是由于紧凑型 ECS 控制的任务关键型目标系统的复杂性和/或由于目标控制系统的分布式特性所致)。 FSI 规范似乎很有希望、但如果项目需要一些冗余、例如无 SPOF ECS 实现、则不建议使用网络拓扑(环、双环、双星等)。
2) 2)第二次查询与建议使用最有效的方法检测非常规浮点值有关(±INF...) 变量/sigs。
感谢您的帮助!
此致、
Chris