This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:将 Simulink 代码生成器与 C2000结合使用

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010420/launchxl-f280049c-using-simulink-code-generator-with-c2000

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

我尝试查看闪烁 LED 示例或其他示例:

www.mathworks.com/.../getting-started-example.html

https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/pcmc-example.html?searchHighlight=peak%20current&s_tid=srchtitle

当我尝试构建/部署模型时、出现错误。 随附错误报告。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已联系 MathWorks 团队来帮助我们进行调试。 MathWork 团队之一将很快提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜南、

    您能否为构建尝试不同的路径。

    目前、构建路径中的"shengnan.li"可能会出现问题。

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    感谢您的回答。 在何处更改构建目录?

    原始文件位于 C:/C2000文件夹下。 shengnan.li 目录在编译时自动生成。

    此致、

    胜南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜南、

    请联系我们的技术支持、因为我认为我们可能需要 WebEx 电话来进一步帮助您。

    联系我们- MATLAB & Simulink (mathworks.com)

    从上面的链接创建服务请求。

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    盛南

    让我们知道问题何时得到解决、以便我们可以关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 matlab2021a 和 ccs10.1.1解决了问题。