This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-EP:切换 TIDM-HV-1PH-DCAC 例程的采样方法

Guru**** 2584155 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, SYSCONFIG, POWERSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009665/tms320f28377d-ep-switching-the-sampling-method-of-tidm-hv-1ph-dcac-routine

器件型号:TMS320F28377D-EP
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCACSysConfigpowerSUITEC2000WARE

大家好、

TIDM-HV-1PH-DCAC 例程使用基于 SDFM 的采样。  客户需要使用 ADC 采样方法、他想知道如何更改?  

在 Build-Level1-Open Loop 模式中、他尝试进行一些更改、但检查采样结果寄存器的值是否为0:

 1. shield main.syscfg 并将 SysConfig 生成的 gridconnectedinvlclfltr_settings.h 文件迁移到工程目录;

2. 将 gridconnectedinvlclfltr_settings.h 文件中的 sensing_option 切换到2以切换到 ADC 采样;

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户似乎是在并网模式下运行。

    请检查下面的主题。

    e2e.ti.com/.../ccs-tidm-hv-1ph-dcac-adc-sensing-method

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您正在执行定制操作、则始终可以在不使用 powerSUITE 的情况下导入项目、并根据您的电路板和设计进行更改。

    客户想知道 如何 操作?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

     我们不支持对电网连接代码进行 ADC 感应、因为电路板使用 SDFM 来提供电网输出电流。  

    如果客户希望在不使用 powerSUITE 的情况下导入工程、则可以直接从此处导入

    C:\ti\c2000Ware_DigitalPower_SDK_3_02_00_00\solutions\TIDM_hv_1ph_dcac\f28004x\ccs\gridconnectedinvlfltr

    这将在不使用 powerSUITE 的情况下导入项目、客户可以自由地修改项目以进行开发。