This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:不触发 SPI FIFO 中断

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009413/tms320f28377s-spi-fifo-interrupts-are-not-triggered

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

使用具有 FIFO 的 SPI 时遇到问题。 我配置了 SPI (主器件、500kbit、16位大小)、我可以从 FIFO 发送数据、并看到我从逻辑分析仪上的 SPI 从器件 drv5383获得响应。

RXFIFO 似乎已填满、并且中断标志 RXFFINT 被置位。 但我的中断例程未被触发。  

从技术参考指南中可以看到、对于 FIFO 操作、SPIINTENA 使能为0、这是对的吗?

rxFIFO 中断例程映射到 INT_SPIA_RX。

我正在将数据写入不在中断例程中的 txFIFO 中、这会导致问题吗?

谢谢!

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    您的 SPI 配置看起来正常。 我认为问题可能出在 PIE 配置。 您能否分享有关该部分代码设置的更多详细信息? 作为参考、C2000ware 中提供了一个带有中断的 SPI FIFO 示例(请查看中的示例  \device_support\f2837xd\examples\cpu1\spi_loopback _interrupts\cpu01)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我用这个"C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2837xs+示例\CPU1\SPI\SPI_ex3_external_loopback_fifo_interrupts.c"作为应用程序的示例  

    现在、我在初始化中添加了:

    IER |= M_INT6;

    这将启用 PIE 中断。

    现在调用 ISR 例程。 但在示例中、没有用于激活 PIE 中断的行。  

    driverlib 中是否有另一个用于激活 PIE 中断的函数?

    谢谢!

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    [引用 userid="476015" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009413/tms320f28377s-spi-fifo-interrupts-are-not-triggered/3731523 #3731523"] driverlib 中是否有激活 PIE 中断的另一个函数?

    实际上、在您引用的该示例中、有几行用于启用中断。

        //
        // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
        //
        Interrupt_initModule();
    
        //
        // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        //
        Interrupt_initVectorTable();
    
        //
        // Interrupts that are used in this example are re-mapped to ISR functions
        // found within this file.
        //
        Interrupt_register(INT_SPIB_TX, &spibTxFIFOISR);
        Interrupt_register(INT_SPIA_RX, &spiaRxFIFOISR);
        
    ....
    
        //
        // Enable interrupts required for this example
        //
        Interrupt_enable(INT_SPIA_RX);
        Interrupt_enable(INT_SPIB_TX);
        
    ....
    
        //
        // Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
        //
        EINT;
        ERTM;

    [引用 userid="476015" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009413/tms320f28377s-spi-fifo-interrupts-are-not-triggered/3731523 #3731523">现在调用了 ISR 例程。 但在示例中、没有用于激活 PIE 中断的行。  [/报价]

    您的代码是否进入了 ISR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、代码现在进入 ISR。 我已经了解了函数"Interrupt_enable (INT_SPIA_RX);"应该启用 IER 位、但我不知道为什么不会发生这种情况、我必须手动执行。  

    谢谢!