This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:TMS320F28054M

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010426/tms320f28054m-tms320f28054m

器件型号:TMS320F28054M

我开发了基于 instaspin 技术的驱动器。 我发现、如果驱动在无负载时达到电压饱和(全速)、然后如果负载扭矩(电机电流)增加、 电流波形开始受到干扰、而不是正弦波形开始变得更梯形、然后随着负载进一步增大、它显示明显的双峰值和正弦峰值之间的谷值-该峰值随后增大并触发驱动(它有一个短整型值) 电路配置)。 如果我减小速度设定点、电流形状将标准化。 我所期望的是、当驱动器达到其电压限值时、它应提供驱动负载并自行降低速度所需的必要电流、但这种情况不会发生、因为电压会饱和、驱动实际速度会降至低于设定的速度、 电流形状会受到干扰、实际上它会达到一个通过短路完全跳变的阶段。 我将调制指数限制为50%、以确保不会出现过调制。 PL 告诉我可以检查的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题应该来自电流检测电路。 您必须在不使用过调制的情况下将调制指数限制为(0.5)、或者尝试将调制指数限制为(0.57)。