This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:LAUNCHXL-F28379D 的 ADC 性能

Guru**** 2584155 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010652/tms320f28379d-adc-performance-of-launchxl-f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379DREF5030TMDSCNCD28379D

你(们)好

我想评估 TMS320F28379D 的性能、在以下条件下使用 LaunchPad (LAUNCHXL-F28379D)进行了实验。

 

使用 ADCINA0和 ADCINA1在16位差分输入模式下评估-i。

-要评估电压电源噪声影响、ADCINA0 (J3 10引脚)和 ADCINA1 (J7 10引脚)连接 GND。

我测量了 ADCRESULT1的200次、结果如下图所示。

十进制的变化为21。

是否有必要提高 VDDA 的精度以进一步提高 ADCRESULT 的精度?

或者是否需要提高基准电压精度?  我认为 LaunchPad 中的 REF5030足以满足规格要求、对吗?

此致

Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="430535" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010652/tms320f28379d-adc-performance-of-launchxl-f28379d "]我在以下条件下使用 LaunchPad (LAUNCHXL-F28379D)进行了实验。[/quot]

    请记住、LaunchPad 设计为低成本 EVM、而不是中等性能 EVM (如 TMDSCNCD28379D)。 ADC A0和 A1信号直接连接到 LaunchPad 接头、而无需高精度 ADC 采样常见的板载信号调节或缓冲组件。 为 ADC D4和 D5提供差动缓冲器、以改进评估。

    [引用 userid="430535" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010652/tms320f28379d-adc-performance-of-launchxl-f28379d "]要评估电压电源噪声影响,ADCINA0 (J3 10引脚)和 ADCINA1 (J7 10引脚)连接 GND。[/quot]

    将两个引脚连接到 GND 将违反保持共模电压(VREFHI + VREFLO / 2)的数据表要求:

    [引用 userid="430535" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010652/tms320f28379d-adc-performance-of-launchxl-f28379d "]

    十进制的变化为21。

    是否有必要提高 VDDA 的精度以进一步提高 ADCRESULT 的精度?

    [/报价]

    噪声很可能来自 ADC 通道的输入路径。 如果共模电压保持在数据表要求范围内、差分缓冲器应该提供更好的结果。

    [引用 userid="430535" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010652/tms320f28379d-adc-performance-of-launchxl-f28379d 是否需要提高基准电压精度?  我认为 LaunchPad 中的 REF5030足以满足规格要求、这是正确的吗?[/引述]

    是的、REF5030就足够了。