This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何将 Cmpss 12位 DAC 基准配置为 VDAC?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010444/tms320f280049c-how-to-configured-the-cmpss-12-bit-dac-reference-to-be-vdac

器件型号:TMS320F280049C

尊敬的:

我想 将 Cmpss 12位 DAC 基准配置 为 VDAC、

我喜欢这个:

   Cmpss1Regs.COMPDACCTL.bit.SELREF = 1;

我在测试中发现 DAC 基准不使用 VDAC、 如何将 Cmpss 12位 DAC 基准配置 为 VDAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何测试 VDDA 是否用作基准而不是 VDAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是将 COMPDAC 基准设置为 VDAC 的正确方法。 您是否为 VDAC 引脚即 B3供电?