This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:向下负载问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010480/tms320f28034-down-load-problem

器件型号:TMS320F28034

tms320f28034的控制板已焊接好。 电源电压、晶体振荡器和芯片复位信号正常。 测试从仿真器到芯片引脚的信号。 从仿真器到芯片引脚的信号可从28034芯片引脚上检测。 无法检测到较晚的信号、并且无法将程序下载到 MCU 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张

    器件损坏有多种方式、在处理器件时是否遵循 ESD 协议? 在组装、测试、设置和使用过程中?

    您是否已验证连接到器件的所有信号均为正确的逻辑电平、并且不超过3.3V 或变为负电平?

    另请查看您的设计、您是否可能建立了导致意外高电流路径的连接?

    此致、
    Cody