This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:连接 Uniflash 或 CCS 时出现问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F280049C, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009190/tms320f280049c-q1-trouble-connecting-with-uniflash-or-ccs

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCCStudio

您好!

我的客户正在面临将 TMS320F280049c 连接到 Uniflash 的挑战。 他们已经尝试过多个 XDS100探针和导线。 请告诉我们还有什么要尝试的吗? 下面粘贴了其他详细信息。

在 CC Studio 上,执行“测试连接”,并查看以下内容:

 

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

 

[结果]

 

 

---- [打印电路板配置路径名]---------------

 

C:\Users\James~1.BON\AppData\Local\TEXASI~1\

   CCS\TI\0\0\BrdDat\testBoard.dat

 

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

 

此实用程序已选择100或510类产品。

此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。

库构建日期为"2018年11月21日"。

库构建时间为'00:08:45'。

库软件包版本为'8.0.903.2'。

库组件版本为'35.0.0'。

控制器不使用可编程 FPGA。

控制器的版本号为'5'(0x00000005)。

控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。

此实用程序将尝试重置控制器。

此实用程序已成功重置控制器。

 

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

 

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。

控制器是具有 USB 接口的 XDS110。

从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。

该软件配置为 XDS110功能。

控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。

控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。

控制器无法控制输出引脚上的时序。

控制器无法控制输入引脚上的时序。

扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

 

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

 

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

 

值为'-233'(0xffff17)。

标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

 

说明如下:

JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。

尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。

目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开

卡在一个或卡在零的故障。

 

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F280049C

    我无法使用 XDS110探针连接到我的微控制器。 我已经尝试过多根导线和探头。 当我从 CCStudio 执行"测试连接"时、请查看以下结果

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

     

    [结果]

     

     

    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

     

    C:\Users\James~1.BON\AppData\Local\TEXASI~1\

       CCS\TI\0\0\BrdDat\testBoard.dat

     

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

     

    此实用程序已选择100或510类产品。

    此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。

    库构建日期为"2018年11月21日"。

    库构建时间为'00:08:45'。

    库软件包版本为'8.0.903.2'。

    库组件版本为'35.0.0'。

    控制器不使用可编程 FPGA。

    控制器的版本号为'5'(0x00000005)。

    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。

    此实用程序将尝试重置控制器。

    此实用程序已成功重置控制器。

     

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

     

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。

    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。

    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。

    该软件配置为 XDS110功能。

    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。

    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。

    控制器无法控制输出引脚上的时序。

    控制器无法控制输入引脚上的时序。

    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

     

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

     

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

     

    值为'-233'(0xffff17)。

    标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

     

    说明如下:

    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。

    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。

    目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开

    卡在一个或卡在零的故障。

     

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将您的最新主题与这个主题合并、因为这两个主题看起来是相同的。 有关此主题的进一步讨论、请继续到此主题。


    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请查看此应用报告、了解它是否有帮助: https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0 

    如果没有,请告诉我们。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    您对此还有其他问题吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi