This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:顺便说一下 C2000 MCU 的无线通信

Guru**** 2540460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009707/c2000ware-wireless-communication-btw-c2000-mcus

器件型号:C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

哪款器件是在两个相隔200m 的 C2000 MCU 之间构建无线通信的最佳解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    MCU 在 CPU 速度(MHz)、#PWM 通道、#ADC 通道、任何特定接口外设方面需要什么? 有关该应用的任何其他详细信息也将有助于缩小 C2000实时 MCU 的建议范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 TMS320F2838x MCU、我们正在使用正交编码器作为输入、并尝试 使用 WiFi 模块在这两个相同类型的 MCU 之间建立通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要某种 Chipcon WiFi 模块。  它们将通过串行端口与 F2838x 通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 CC3200 WiFi 模块吗?