This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:背景 CRC 和闪存区域

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009945/tms320f280025c-q1-background-crc-and-flash-area

器件型号:TMS320F280025C-Q1

您好、支持团队、

BGCRC 能否计算闪存区域的 CRC、例如 FLASH_BANK0_SEC2?

BgcrcCpuRegs.BGCRC_START_ADDR = 0x082000;

此致、

问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quy、

    BGCRC 仅涵盖模块 TRM 章节中明确提到的存储器:M0/M1、DxRAM、LSxRAM、GSxRAM 以及安全和引导 ROM。   

    数据表中的器件方框图确实指示了 BGCRC 和闪存之间的连接、但这是一个错误(我已经提交了一个 TT 以更正此错误)。