This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:hex 文件包含 CMD 中未定义地址的代码

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010182/tms320f28388s-hex-file-contain-the-code-for-the-non-defined-address-in-cmd

器件型号:TMS320F28388S

您好、专家、

我的客户正在使用 F28388S 进行开发、当他们生成十六进制文件时、发现 未使用 cmd 文件中的 CMBANK0_bootloader 段(地址为0x00200008)、 但 hex 文件包含这些地址中的代码、代码并非全部为0xff 或0x00、您能不能帮助解释原因? 有关更多详细信息、请参阅随附的 hex 和 cmd 文件。

e2e.ti.com/.../28388S_2D00_EC_2D00_CM.hexe2e.ti.com/.../2838x_5F00_FLASH_5F00_app_5F00_ecat_5F00_cm.cmd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也可以共享.map 文件吗?

    此致、

    Veena