This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:M0-M1 RAM / LS0-LS7 RAM / GS0-GS3 RAM 延迟

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009852/tms320f280049c-q1-m0-m1-ram-ls0-ls7-ram-gs0-gs3-ram-latency

器件型号:TMS320F280049C-Q1

您好、专家、

客户参考 SPRS945F 中"3.1功能方框图"中的3种 RAM 类型(M0-M1 RAM/LS0-LS7 RAM/GS0-GS3 RAM)

但是、客户无法找到这些 RAM 的延迟。

 问题:
  -这些 RAM 的时钟直接为100MHz?
  -读写访问延迟多少个周期? 他们希望知道读取/写入访问中每个 RAM 的延迟。

此致、
Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="44649" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009852/tms320f280049c-q1-m0-m1-ram-ls0-ls7-ram-gs0-gs3-ram-latency "-这些 RAM 直接按100MHz 计时?

    是的、没错。

    [引用 userid="44649" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009852/tms320f280049c-q1-m0-m1-ram-ls0-ls7-ram-gs0-gs3-ram-latency "-读写访问延迟多少个周期? 他们希望知道读取/写入访问中每个 RAM 的延迟。

    所有 RAM 都是0等待状态 RAM。 因此、访问将是来自单个主器件的单周期访问。 与多个(LSX 和 GSX)共享的 RAMS 主器件、如果同时从多个主器件访问同一 RAM 块、则将根据器件 TRM 中提供的详细信息进行仲裁、并且根据仲裁逻辑状态、访问可能会延迟几个周期。  

    此致、

    Vivek Singh