This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CM 和 CPUx 之间的 MSGRAM 问题

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005694/tms320f28388d-issue-with-msgram-between-cm-and-cpux

器件型号:TMS320F28388D

您好!

请帮助我解决此问题、我们尝试访问 MSGRAM 的 CM 和 CPUx、我们遇到了问题、但我们可以对 CPU1和 CPU2执行此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上面提到的 CM 问题在上面的屏幕截图中提到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maheshwar、  

    很抱歉、您遇到了什么问题、不清楚。 请提供您所面临问题的更多详细信息。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您仍面临此问题、请提供有关此问题的更多详细信息。

    此致、

    Vivek Singh