This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE:在 HVBLDC 无传感器中对齐

Guru**** 2673805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008902/controlsuite-align-in-hvbldc-sensorless

器件型号:controlSUITE

尊敬的团队:

  HVBLDC 无传感器中有以下代码:

//初始转子对准过程
if (AlignFlag!= 0)

  mod1.Counter = 0;
  pwm1.CmtnPointer = 0;
  BLDCPWM_MACRO (1、2、3、pwm1)
  如果(VirtualTimer > 0x7FFE)
  {

    if (LoopCount!= LOOP_CNT_MAX)
    LoopCount++;
  其他
  {
    AlignFlag = 0;
    VirtualTimer = 0;
    VirtualTimer++;
    VirtualTimer &= 0x00007FFF;
  }

 那么、Align 的目的是什么?  是否将转子固定在特定换向位置、以便在开环中拖动时更容易拖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看示例项目文件夹中的应用手册。 正确的、对齐过程用于强制转子处于零位置、以便通过开环轻松启动电机。