This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:EVM 相关问题

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009306/drv8301-69m-kit-evm-related-issues

器件型号:DRV8301-69M-KIT

您好、先生、

我有 DRV8301-69m 套件。 我对该 EVM 有三个问题。

您能帮我澄清一下吗?

1) 1) ADC 数据是从0到4095获取的、对应的电流值是多少? 我不确定、但它似乎介于40A 和60A 之间。

2) 2)为了将相位 ABC 的电压值置于 ePWM 中、相位 ABC 上的电压必须除以逆变器的最大电压值。

之后、使用 CPU 时钟的分频比应用 ePWM 信号(28069m 的时钟为90MHz)。 逆变器的最大电压值是多少?

3) 3)我能否以文档形式接收相关数据?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1~) 1) ADC 数据是从0到4095获取的、对应的电流值是多少/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009306/drv8301-69m-kit-evm-related-issues? 我不确定、但它似乎介于40A 和60A 之间。[/引述]

    峰峰值电流为 82.5A、这是 AD 转换器的最大电流、取决于硬件、并基于 ADC 输入的电流感应和调节。

    [引用 userid="423996" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009306/drv8301-69m-kit-evm-related-issues "]逆变器的最大电压值是多少?[/quot]

    未完全理解您的问题。 如果采用 SCPWM、最大输出电压应为 Vdc*SQRT (3)/2。

    [引用 userid="423996" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009306/drv8301-69m-kit-evm-related-issues "])我能否以文档的形式接收相关数据?

    这是一个常见的 FOC 问题、您可以查看一本有关电机控制的教科书。 或者、您也可以 通过下面的链接查看 Instaspin 用户指南。

    InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南(修订版 H)

    http://www.ti.com/lit/ug/spruhj1h/spruhj1h.pdf