This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:如何在使用 eQEP 模块的同时降低增量编码器的最低速度要求

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008580/tmdscncd28388d-how-to-reduce-the-minimum-speed-requirement-of-an-incremental-encoder-while-working-with-eqep-module

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

我们的客户正在使用 TMDSCNCD28388D、希望了解如何在使用 eQEP 模块的同时降低增量编码器的最低速度要求。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能否澄清一下、eQEP 模块的输入频率没有最低要求?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    感谢您的回答。 根据客户、

    在我所经历的一个示例中、最小速度要求有一个限制
    下面是该示例的路径
    C2000Ware_3_04_00_00 -> driverlib -> f2838x ->示例-> C28x -> eQEP->eQEP_ex2_pos_speed

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    因此、对 QEP 的最小频率没有限制。 C2000Ware 内的示例演示了在特定时间间隔内不发生单元位置事件时设置捕获溢出标志的方法、因此它使用10RPM 作为可能的最小频率。 如果在客户应用中、最小频率低于该频率、那么您可以将 CAPCLK 设置为更高的预分频值、这意味着 SYSCLKOUT/128、这样 UPEVENT 总是在 QCTMR 恢复器0xFFFF 之前发生。

    此致、

    Nirav