This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:需要在 CLB X-BAR 多路复用器配置表中为 ADCSOCC0选择正确的多路复用器

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009356/tms320f280025c-need-the-correct-mux-selection-for-adcsocc0-in-clb-x-bar-mux-configuration-table

器件型号:TMS320F280025C

大家好、

对于 F28002x、在外设寄存器存储器映射中、我看到 ADCA 和 ADCC 寄存器、它们声明 F28002x 的 ADC 为 ADC_A 和 ADC_C
但是、在"图6-5. 输出 X-BAR、CLB X-BAR、CLB 输出 X-BAR 和 ePWM X-BAR 源"列出了 ADCSOCB0、这会导致混淆。
是 ADCSOCC0吗?

此外、在 F28002x 的 TRM 中、"表9-4. CLB X-BAR 多路复用器配置表"包含用于 MUX15选择的 ADCSOCBO。
如果我认为这是一个拼写错误、您能否指导我选择正确的 ADCSOCC0多路复用器?

谢谢、
RAM ALA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否您不正确理解 ADCSOCxy 名称。

    ADCSOC + x =(来自 ePWM 模块的 A 或 B 通信、这根本不是 ADC 的实例、无关系)+ y=O (不是零、而是 OH、如 IN OUT)

    NIMA