请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
1) 1) F28388D 有一个用于 EtherCAT 位置控制的示例代码。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIZr9EdaJECY14jykPF5Uw__0.jXikd__LATEST
是否可以使用 Bechoff PC 和 TwinCAT PLC 操作此功能?
2) 2)目前、我使用 XDS200通过闪存引导(GPIO32和24的组合)进行引导。
为什么即使我将 GPIO32和24设置为 CAN 引导、我也可以从闪存引导?
谢谢、