This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网 PHY 时钟源

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009161/tms320f28388d-ethernet-phy-clock-source

器件型号:TMS320F28388D

您好!

XCLKOUT 或 ECAT_PHY_CLK 是否可以用作以太网 PHY 的时钟源? 谢谢你。

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前 TMS320F28388D 控制卡的 PHY 配置使用 扇出时钟缓冲器为以太网、EtherCAT 和来自振荡器的器件时钟输入生成25MHz PHY 时钟。 (第3页 MCU063B (002)_Sch.PDF)

    因此、如果时钟上的负载不影响其他、您可以使用  XCLKOUT 或 ECAT_PHY_CLK。

    此致、

    Yashwant