This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:当(CA=0;CB=TBPRD)或(CA=TBPRD;CB=0)处于向上计数模式时。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007702/tms320f28388d-when-ca-0-cb-tbprd-or-ca-tbprd-cb-0-in-up-count-mode

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我的基本 PWM 配置如屏幕截图所示。
我尝试通过在 TBCTR 的向上计数模式下设置(CA=0;CB=TBPRD)/(CA=TBPRD;CB=0)来生成完全高/低电平 PWM。
因此、每个 PWM 周期发生一个 PWM TBCLK 脉冲。
为了避免该脉冲、我设置(CA=0;CB=TBPRD+1)/(CA=TBPRD+1;CB=0)并确认它工作正常。
我的解决方案是否正常?

非常感谢您的支持。

文京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的解决方案可以正常工作!

    您还可以根据需要更改操作。 但您的实施将会起作用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我将采用我正在使用的方法。

    文京