请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好,BootROM 函数为用户提供了一种将固件刻录到 RAM 或闪存中的方法。 但是、TI 如何在没有引导 ROM 的情况下烧录引导 ROM 函数?
我想调试引导 ROM 的某些函数以查看发生了什么、尽管我可以通过在另一个工程。中移动其中的一些代码来实现
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,BootROM 函数为用户提供了一种将固件刻录到 RAM 或闪存中的方法。 但是、TI 如何在没有引导 ROM 的情况下烧录引导 ROM 函数?
我想调试引导 ROM 的某些函数以查看发生了什么、尽管我可以通过在另一个工程。中移动其中的一些代码来实现
赵
我相信您正在寻找 bootROM 的源代码、以便您了解引导代码/流程。 源代码和.out 文件位于 C2000Ware 中的以下位置。 C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\libraries\boot_rom\F2833x\v2_0\rom_sources
您可以将.out 加载为符号、CCS 将在您单步执行 bootROM 时上拉 C 源代码。 由于这是 ROM、您将只能设置多达2个断点、因为它们是 HW 与 SW 断点。
最棒的
Matthew