This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:禁用 TMS320F28069的闪存

Guru**** 2771015 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008600/tms320f28069-disable-flash-of-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

大家好。

我们目前正在为 TMS320F28069芯片实施引导加载程序。
擦除和闪存工作正常、按预期工作、但在进入应用程序之前、我们找不到关闭闪存的方法。
这个特定芯片不需要这个、或者我们是否错过了闪存 API/Doc 中的内容?

谢谢你。

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    在正常操作中、无需硬关闭闪存、API 将在闪存退出时禁用编程/擦除所需的任何模式、因此您无需在器件上执行任何操作。  

    您可以关闭闪存以节省一些电流/功耗(VDD 上为18mA、VDDIO 上为13mA)、但这通常仅在切换到低功耗模式时完成。 TRM 中的此部分记录了此功能(如果有兴趣的话)。  请注意、这种状态产生的唤醒时间会在读取闪存地址空间时自动触发

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    非常好。 相关知识。 感谢您的快速回答。

    塞缪尔