This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:高电压三相 ACIM 和 InstaSPIN 问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008306/tms320f28069m-high-voltage-three-phase-acim-and-instaspin-problem

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M

您好! 将 instaSPIN 库与3x380 ACIM 一起使用时遇到问题。 当我使用低压电机(电桥上高达300VDC)时、一切都很好。 但是、当我切换到桥上的550VDC 时、XDS110编程器在第二个过程中开始失去连接、我将 gMotorVars.Flag_enableSys 和 gMotorVars.Flag_Run_Identify 转至1。 F28069M 上的 n`t 继续工作->电机正在旋转、但由于连接断开、我无法看到这些值。

我的原理图基于 LAUNCHXL-F28069M。 因此、TRST、TDO 和 GPIO34上有2.2k Ω 的下拉电阻。 根据   LAUNCHXL-F28069M、我将通过具有独立电源 AM1DS 0303S NZ 的 ISO7240和 ISO7231传递所有 JTAG 信号。 我在 XDS110和 PC 之间有第二个电流分离器。

有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与 instaspin lib 无关、它是 JTAG 仿真连接上的硬件问题。 您可以在 USB 线路上添加磁环并使用低 JTAG 时钟。