This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:控制卡上的接地连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008637/tmdscncd28379d-ground-connections-on-the-control-card

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

通过查看 C2000Ware 中提供的电路图和控制卡连接器映射、可以看到应该连接到接地端的某些引脚之间存在不匹配:

我们可以看到、在 PDF 中、引脚13应该接地、而在电路图中、引脚13具有 NC。 还有许多其他类似的不匹配。 您能否确认 TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf 或电路 F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015.pdf 是否正确。

我 假设这些是我 在过去几周从 CCS 上传的最新版本。

此致

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的、您正在查看最新的文档。 我不太确定为什么 TMDSCNCD28379D 控制卡上没有连接这些 GND 引脚。 但是、它不应影响电路板的功能、因为其他 GND 引脚连接到控制卡上的 GND 平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gus、只是想检查脚趾。 当你说什么都没有问题时、只是有点奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、文档中指出的接地是 controlCARD 标准的一部分。 controlCARD 标准中不需要任何内容、因此可以将这些内容保留下来。

    由于引脚没有替代用途、因此可能刚刚组装好。 尽管如此、此器件不需要这些器件、所连接引脚的载流能力已绰有余。

    话虽如此、我们打算在未来的器件上连接所有这些器件。 最后、如果您要为 controlCARD 构建基板、我建议您将所有这些接地端都设计成与未来的任何器件兼容的基板。

    此致、
    Cody