This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:在 SCI 模式下使用 LIN 时、您能提供软件指南建议吗?

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008121/tms320f280025-could-you-please-help-suggest-the-software-guidance-to-use-lin-in-sci-mode

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

设计

我的客户正在评估 tms320f280025的 Lin 是否可以配置为 SCI。 我们是否有相关的配置例程或文档? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件技术参考手册中有"本地互连网络(LIN)"部分。

    对于软件开发、请下载 C2000ware

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE

    您可以在此处找到几个软件示例
    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28002x\examples\LIN\LIN_ex2_sci_loopback.c

    此致、

    Nirav