This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:有关实现隔离式旋转变压器接口的信息

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, TIDM-02009, TIDA-01527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008192/tms320f280049c-inquiries-about-implementing-an-isolated-resolver-interface

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:AMC1210TIDA-01527TIDM-02009AMC1311

尊敬的所有人:

我正在考虑以下两种方法、以便在将旋转变压器应用于电机控制时使用 TMS320F20049C 实现隔离式旋转变压器接口。
方法1. 为 SPI 应用旋转变压器数字转换器、如 AMC1210、AD2S1205和数字隔离器
方法2. 应用分立式旋转变压器前端、例如 TIDM-02009、TIDA-01527、用于 PWM 信号的数字隔离器和用于感应的等隔离放大器。
如果除了这两种方法外、还有其他方法可以实现隔离式旋转变压器接口、请建议使用。 如果在应用上述两种方法时需要考虑一些事项、请提供建议。

此致、

EUI-HEON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旋转变压器已隔离。 不确定是否需要进一步隔离。 根据应用程序、我会考虑成本/性能/时间延迟来获取数据。