This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:HSEC180 controlCARD 集线版本[r6.0]

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006815/tmdscncd28388d-hsec180-controlcard-docking-version-r6-0

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSHSECDOCK

您好!

C2000ware (我刚刚安装了最新版本)中的文件是 R4_1和 R5_0、而我们刚刚购买的电路板上的版本号是 [r6.0]。 那么、这些版本有什么区别、我应该参考哪个文档进行信号测试?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究这个问题。 没有重大更改、请现在使用 R5_0原理图、我将很快对此进行详细介绍。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的回复。 期待您的更新。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认您从何处获得该产品、是通过 TI store 还是经销商进行销售?

    可订购器件型号是什么? TMDSHSECDOCK?

    最后、您能否提供 EVM 包装盒上的标签图片? 标签应较小、约为2.5cm x 8cm、并具有可订购器件型号以及其他一些字形。

    目前、我无法确定该 r6.0坞站的来源、但我认为它与 R5.0版本相同。

    谢谢、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我们从分销商 Mouser 购买了该产品。 网址为:www.mouser.com/.../TMDSHSECDOCK

    下面是它的图片:

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您能否从包装盒中提供标签? 它应如下所示:

    谢谢、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    不幸的是、由于我不知道标签中有一些信息、所以箱子被扔掉了。

    BR、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    正如您提到的、5.0和6.0之间可能有一些差异。 现在我将使用5.0进行信号映射。

    Peter