This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设置输出电压 PMLKBOOSTEVM

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM5122, PMLKBOOSTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007608/set-the-output-voltage-pmlkboostevm

主题中讨论的其他器件:TPS55340LM5122PMLKBOOSTEVM

大家好、我购买 了一款 PMLKBOOSTEVM、其中包含 TPS55340和 LM5122、但我不知道如何根据我的需要定义输出电压、即18V。我该怎么做?

产品: https://www.ti.com/tool/PMLKBOOSTEVM#description

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您关注我们的产品。

    此 EVM 只是集成了两个 EVM 的扩展。 请指定您要使用的控制器 IC? TPS55340或 LM5122?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的帐户有问题、无法发布问题。 我想使用 LM5122、因为我需要 PWM 外部的控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    如果您只想修改输出电压、则可以更改反馈电阻器。 由于24V 至18V 的变化不大、因此补偿应该很好。 但是、如果您看到运行不稳定、则需要调整 COMP 和斜率。

    谢谢、

    银城