This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302-HC-C2-KIT:位置管理器功能

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007956/drv8302-hc-c2-kit-position-manager-feature

器件型号:DRV8302-HC-C2-KIT

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 DRV8302-HC-C2-KIT。 有关 DRV8302-HC-C2-KIT 的问题、请参阅下面的内容。 非常感谢。

DRV8302控制套件板的位置管理器功能的相关信息。

位置管理器是否支持霍尔传感器解码、以实现 PMSM 电机的 MTPA 控制。

如果 DRV8302电路板支持霍尔传感器、那么兼容哪种类型的霍尔传感器、无论是数字还是模拟类型的霍尔传感器?

电路板位置管理器为精确定位提供了哪些支持。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该套件具有可连接到具有脉冲输出     的数字霍尔传感器的接口、但该套件没有任何位置管理器可直接支持霍尔传感器或其他传感器、用于 PMSM 电机的 MTPA 控制、用户应为此添加相关的软件代码。