This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:关于 CAN 的调试模式或测试模式

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007127/tms320f28379d-about-debug-mode-or-test-mode-of-can

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

    1 μ A、"TMS3202837xD TRM"、有调试模式或测试模式。 它们是否相同?

    2 μ s、使用调试模式或测试模式时、是否需要连接到外部调试器并使用 CCS?

    3、当我从 mssage 对象1接收消息数据时、如何获得结果?

            1) 1)、我是否应该从 CCS 中具有消息 RAM 地址(0x49030~0x49034)的"Memory Browser"窗口中获取结果?

            2) 2)、μ A 或者我应该对 IF1/IF2接口寄存器集进行编程、然后从 CAN_IF1DATA / CAN_IF1DATB 的寄存器中获取结果吗? 因此、我可以从 CCS 中的"Registers"窗口中获取结果?

 

        谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [    、userid="488408" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007127/tms320f28379d-about-debug-mode-or-test-mode-of-can "] 1 μ s 根据"TMS3202837xD TRM"、存在调试模式或测试模式。 它们是否相同?[/报价]

    不、它们是不同的。 调试模式是指使用 CCS 连接到器件。 您可以通过写入 CANCTL 寄存器的位7进入测试模式。

    [引用 userid="488408" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007127/tms320f28379d-about-debug-mode-or-test-mode-of-can ]2、当我需要使用调试模式或测试模式时、是否需要连接到外部调试器并使用 CCS?[/quot]

    您需要在调试模式下执行该操作。

    [引用 userid="488408" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007127/tms320f28379d-about-debug-mode-or-test-mode-of-can 、3'当我从 mssage 对象1接收到消息数据时,如何获取结果?

     应对 IF1/IF2接口寄存器集进行编程、然后从 CAN_IF1DATA / CAN_IF1DATB 的寄存器中获取结果。 请参阅 C2000ware 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下。当我从 mssage 对象1接收消息数据时、是否应该从 CCS 中具有消息 RAM 地址(0x49030~0x49034)的"Memory Browser"窗口中获取结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上一帖子中所述、您将通过 IFX 寄存器读取它。 C2000ware 示例中清楚地显示了这一点。