主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
1 μ A、"TMS3202837xD TRM"、有调试模式或测试模式。 它们是否相同?
2 μ s、使用调试模式或测试模式时、是否需要连接到外部调试器并使用 CCS?
3、当我从 mssage 对象1接收消息数据时、如何获得结果?
1) 1)、我是否应该从 CCS 中具有消息 RAM 地址(0x49030~0x49034)的"Memory Browser"窗口中获取结果?
2) 2)、μ A 或者我应该对 IF1/IF2接口寄存器集进行编程、然后从 CAN_IF1DATA / CAN_IF1DATB 的寄存器中获取结果吗? 因此、我可以从 CCS 中的"Registers"窗口中获取结果?
谢谢!