This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:用于 CM 和 C28x 的 FreeRTOS

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007896/tms320f28384s-freertos-for-cm-and-c28x

器件型号:TMS320F28384S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、查姆斯、

在 v3.03 C2000Ware 中 、utilities\third_party_freertos 下有用于 CM 的 FreeRTOS、但在 v3.04中将其删除。

我能不能知道我们删除 FreeRTOS 文件夹的原因、将来我们是否会继续支持 CM 的 FreeRTOS、甚至 C28x?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我们现在不公开支持它。 如果您想离线联系我们了解客户详细信息、我们将来可能会为一些精选客户提供支持。

    目前、SYS/BIOS 是 TI 支持的唯一 RTOS。

    惠特尼