This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:每个 RAM 上的延迟(读取/写入性能)(GSx RAM/LSx RAM/专用 RAM)

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007788/tms320f28388d-what-latency-read-write-performance-on-each-ram-gsx-ram-lsx-ram-dedicated-ram

器件型号:TMS320F28388D

各位专家、您好!

您能告诉我们每个 RAM 区域的延迟(=块)吗?

F28388D 具有3个类型存储器区域。

1)专用 RAM:D1、D2、M1、M2 RAM

2)本地共享 RAM:LSX RAM

3)全局共享 RAM:GSx RAM

我们计划100kHz 控制环路程序、我们需要 R/W 性能

因为我们设计了程序分配(.text、.data。 BSS 等)。

我在 TRM 数据表中找不到这些性能信息。

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko-San、

    该器件上的所有 RAM 都是0等待状态、这意味着只要由于多个主器件同时访问同一 RAM 块而没有访问仲裁、就可以进行单周期访问。

    此致、

    Vivek Singh