This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:ACI 电机无传感器 FOC 控制

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006370/tmdxiddk379d-aci-motor-sensorless-foc-control

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: TMDSHVMTRINSPINcontrolSUITEMOTORWARE

大家好、

你好。

我们的客户正在决定使用 MotorControl SDK 来进行 ACIM 无传感器 FOC 控制、然后尝试 TMDSHVMTRINSPIN 和 TMDXIDDK379D。  

从一些文章中、我看到 TMDXIDDK379D 在电机控制方面具有比 TMDSHVMTRINSPIN 更多的支持功能、但它是否在 MotorControl SDK 上支持 ACIM?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一个平台、IDDK 支持许多反馈感应选项、这可能有助于实现当前评估之外的反馈感应。 如果 ACIM 项目更重要、他们可以将其移植到 IDDK、如果他们不想移植、那么 HVMTRPFC 套件将是您的理想选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您的意思是 IDDK 不直接支持 ACIM、但可以通过一些修改来实现?

    此外、HVMTRPFC 套件和 TMDSHVMTRINSPIN 是否相同? 我可以获得该套件的链接吗?

    感谢您的确认。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、误闭了线程。

    IDDK 是 HVMTRPFC 的超集、因此无论 HVMTRPFC 硬件能支持什么、IDDK 也能支持。 只是我们尚未发布用于 IDDK 的 ACIM 软件。  

    [引用 userid="392208" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006370/tmdxiddk379d-aci-motor-sensorless-foc-control/3719282 #3719282]\n 此外、HVMTRPFC 套件和 TMDSHVMTRINSPIN 是否相同? 我是否可以有该套件的链接?

    它们几乎相同、只是反馈感应发生了一些变化。 您可以在我们的网站上找到它们。  

    https://www.ti.com/tool/TMDSHVMTRINSPIN

    controlSUITE 中提供了 HVMTRPFCKIT、网址为  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清 Ramesh 下面是客户的后续查询、以逐字记录。

    "进一步搜索 MotorControl SDK 和 InstaSPIN、我认为不支持在第三代 InstaSPIN 芯片(例如 F280049C)中使用 ACIM、但请向我证明错误。

    从支持论坛的角度来看、我想使用第三代 C2000的唯一方法是使用 F280049 (不是"C")、并且仅使用 MotorControlSDK 库来开发 ACIM focc 控制、而无需 FAST 估算器? 或者将 MotorWare 与完全支持 ACIM 的2gen 芯片结合使用。

    如果支持对 InstaSPIN 芯片的 ACIM 支持(例如、有一天会支持 F280049C)、那将会非常棒。 也许您知道这是否即将发布?"

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不建议在 F280049C 上为 ACIM 使用 instaspin、 也不会 通过 instaspin focc 为 ACIM 提供相关支持。 客户仍然可以将包括 F28004x for ACIM 在内的 C2000控制器与用于 ACIM 的 controlSUITE 中的开源参考代码一起使用、但他们至今必须自行移植此参考代码。