This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]编译器公告:C2000/CLA 的版本21.6.0.LTS

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007623/faq-compiler-announcement-release-version-21-6-0-lts-available-for-c2000-cla

TI 很高兴地宣布推出新的 C28/CLA 编译器版本21.6.0.LTS、其中包括以下新功能。

新特性:

-支持 C28/CLA 固件更新的实时固件更新功能。

-在存储器范围内生成 CRC。

-性能改进:

  -使用位置属性或文字地址时、C28对低16位存储器具有更高效的数据访问。

   -提高了对 fmaxf/fminf 的库调用的性能。

   -提高了具有易失性变量的 MIN/MAX 条件的性能。

   -整数除法单元(--idiv_support=idiv0)具有将整数常量加载到浮点指针寄存器的性能更新。

   - CLA 的性能得到了提高,可以更高效地加载16位常量。

-枚举类型更改。

-已弃用 Misra 支持。

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码