This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用两个绝对编码器的 TIDM-1010 (BOOSTXL-POSMGR)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TIDM-1010, BOOSTXL-POSMGR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007432/launchxl-f28379d-tidm-1010-boostxl-posmgr-using-two-absolute-encoder

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TIDM-1010BOOSTXL-POSMGR
您好!
我在 项目中使用 LAUNCHXL-F28379D 和 TIDM-1010 (www.ti.com/.../TIDM-1010)器件。
我能够通过 PM_Bissc_SystemTes 示例中的 bissc 绝对编码器读取 positon。
我想使用 TIDM-1010 (BOOSTXL-POSMGR)使用两个编码器。
根据 TIDM 1010功能,我可以同时使用2个绝对编码器。 我是真的吗?
但是 、在 TIDM 1010数据表中、没有有关如何将第二个编码器集成到硬件的信息。
此外、我找不到2个绝对编码器的示例代码。
您能不能帮助我如何将 PM_Bissc_SystemTes 示例转换为同时使用2个编码器
以及如何在 TIDM 1010中配置第二个编码器?
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这有点令人困惑。  

    硬件(位置管理器 Booster Pack)可支持多个编码器。  Booster Pack 上有标记 为这样的连接器(例如:"ABS-Enc 1"和"ABS-Enc2")。  它们将连接到 launchpad 器件上的不同外设。  

    但是、BiSS-C 演示软件 仅设置为点对点配置: