This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:instaSPIN-Motion USER_MOTOR_MAX_SPEED_KRPM

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007441/tms320f28069m-instaspin-motion-user_motor_max_speed_krpm

器件型号:TMS320F28069M

您好! 如何确定 USER_MOTOR_MAX_SPEED_KRPM 参数? 我n`t 这是电机的实际 RPM、因为示例中的值太低(例如1.7)。  我在n`t 表中找不到足够的信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它表示 电机运行的最大速度 -包括磁场减弱。  例如、3000rpm 将指定为3.0、因为单元以 K 为单位