This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:电源复位后使用基于 RAM 的链接器文件编写代码

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007500/tms320f280025c-code-with-ram-based-linker-file-after-power-reset

器件型号:TMS320F280025C

您好、支持团队、

我对基于 RAM 和闪存的链接器文件感到困惑。

如果我使用基于 RAM 的链接器文件(例如28002x_general_ram_lnk.cmd)、所有代码都将写入器件的 RAM 区域、这意味着代码将在电源复位后被删除。 是这样吗?

这是否还意味着、由于速度更高、我们只使用基于 RAM 的链接器文件进行测试、而对于下线产品、我们必须使用基于闪存的链接器文件(如果需要、请使用 ramfunc 属性)?

此致、

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nguyen:

    [引用 userid="484203" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007500/tms320f280025c-code-with-ram-based-linker-file-after-power-reset ]\n 如果我使用基于 RAM 的链接器文件(例如28002x_generic_ram_lnk.cmd)、所有代码都将写入器件的 RAM 区域、这意味着代码将在电源复位后被删除。 是这样吗?

    正确。

    [引用 userid="484203" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007500/tms320f280025c-code-with-ram-based-linker-file-after-power-reset 是否还意味着我们仅使用基于 RAM 的链接器文件进行测试、因为速度更高;对于产品线端、我们必须使用基于闪存的链接器文件(如果需要、请使用 ramfunc 属性)?[/quot]

    正确。

    此致、

    Vivek Singh