This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:刻录问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007271/tms320f28379d-burning-question

器件型号:TMS320F28379D

您好、TI

TI 推荐的仿真器连接到 JATG 端口、5V 电压通过外部电源提供给电路板、然后转换为电路板上 DSP 所需的各种电压。 上电后、电路板偶尔会发现异常、异常电路板 XTR 脚部会持续复位、并检查异常电路板、因此电压引导晶体振荡器信号与正常电路板一样好。
请帮助分析导致 DSP 持续复位的原因?28379D 芯片的 XTR 引脚电平应该是多少?

显示以下异常 XTR 波形