This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在 FCL 中将内部 ADC 替换为 SPI ADC

Guru**** 2612505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006967/tms320f28379d-replacing-internal-adc-with-spi-adc-in-fcl

器件型号:TMS320F28379D

我在我们项目的软件方面、希望在其中整合 FCL。  硬件团队现在希望使用测量3MSPS 的外部 SPI ADC 来替代 ADC。  这似乎很快、我几乎想说足够快、但我担心对 FCL 的影响。  该库在很大程度上依赖于 ADC 来处理 CMPSS、触发 PWM、通过数字滤波器以及在 PPB 中进行后处理。  然后、我需要在软件中实施所有这些步骤。  社会上是否有任何意见认为这是否会真正奏效?  

硬件开发人员需要考虑电机和 C2000之间的导线数量、旋转接头和距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMPSS 与 ADC 并联、不是基于软件的。 在硬件中更好地实施电流保护、之后是软件、而不是仅软件。 串行化数据转换将增加反馈采样和 PWM 更新之间的延迟、并可能导致最大调制指数降低。 延迟越小越好。