This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]可配置逻辑块(CLB)-如何开始?

Guru**** 2992210 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1007238/faq-configurable-logic-block-clb---how-do-i-get-started

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

问题:如何开始使用 C2000可配置逻辑块?

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • C2000Ware 中的软件示例以及 CLB 工具用户指南
      • CLB 工具用户指南: http://www.ti.com/lit/pdf/SPRUIR8 
      • 注意:示例的编号令人困惑。  指南提到了这一点、但很容易错过。
        • 基本示例为7–15。  从这些开始。  
        • 涉及更多的例子是1-6。
      • 这些 C2000Ware 示例涵盖了一些具体概念、可帮助您了解如何将 CLB 集成到应用中:
        • 示例7–有一个配套应用手册- 使用 C2000 可配置逻辑块进行设计 http://www.ti.com/lit/pdf/SPRACL3 。  
        • 示例8–往返于 CLB 和 GPIO 的路由
        • 示例12–显示 CLB 如何使用其他功能覆盖外设输出(在本例中为 PWM)
        • 示例13–显示了 HLC 的推挽 FIFO 缓冲器。   这就是 C28x 和 HLC 共享信息的方式。
        • 示例1–显示如何通过 CLB 路由 PWM 信号以进行修改
      • 如何将自定义逻辑从 FPGA/CPLD 迁移到 C2000 微控制器 http://www.ti.com/lit/spraco2 即使不从 FPGA 迁移、这里也有一些非常好的内容。  其中详细讨论了一些软件示例。 即使不涉及 FPGA 移植、我也强烈建议您阅读此内容。
      • 在 PTO 库中– Abs2Qep 示例–详细记录了 CLB 设计、因此这是一个很好的示例。  它包含逻辑的 K-map。 https://www.ti.com/lit/sprac77