This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 QCLK/QDIR 作为从 CLB 到 QEP 的输入信号

Guru**** 2612365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006950/tms320f28379d-use-qclk-qdir-as-the-input-signal-from-clb-to-qep

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的团队:

我的客户想知道使用 QCLK/QDIR 作为从 CLB 到 QEP 的输入信号是否可行?  

因为它们的方案不便于使用 QA/QB 作为输入信号。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这很有可能。 您可以使用 CLB 逻辑块的 OUT2/3来拦截 eQEP 的 QDIR/QCLK 输入、如 TRM 中所示:

    如果我的回复回答了您的问题、请点击位于我帖子底部的"我的问题已解决"按钮。

    此致

    Himanshu