This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:#39;C2000ware#39;和#39;控制套件#39;

Guru**** 2772435 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006440/c2000ware-different-between-c2000ware-and-control-suite

器件型号:C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好、

我收到了客户的问题。


您能解释一下'C2000ware'和'Control suit'之间有何不同吗?  

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    C2000Ware 是 controlSUITE 的后继产品。  controlSUITE 不再更新、但可供下载。

    C2000的最新软件版本(包括对新 C2000器 件的支持)现在通过 C2000Ware 提供、而使用 DigitalPower SDK 和 MotorControl SDK 提供应用示例。

    请参阅此文档 https://www.ti.com/lit/ug/sprui45c/sprui45c.pdf  以了解软件包之间的差异。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将关闭此主题。

    此致

    Siddharth