This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:闪存 API 和功率损耗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005785/tms320f28388d-flash-api-and-power-loss

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28388D

您好!

当 TMS320F28388D 在闪存管理器控制器执行编程命令时断电时会发生什么情况? 擦除命令?

这对于硬件而言是否有风险、或者我是否可以直接使用闪存 API 进行实验而无需担心功率损耗?

此致、

昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆廷

    请参阅(单击)以下数据表快照。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    我在 C2000Ware 文件夹中提供的 TMDSCNCD28388D 原理图中看到、有一个模块可在掉电 事件时使微控制器复位、从而避免微控制器出现标称电源条件。

    然后、如果发生功率损耗、则在微控制器实际断电之前会激活复位。 如果闪存管理器控制器此时正在执行编程/擦除命令、会发生什么情况?

    此致、

    昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    您是否在询问当闪存正在执行编程/擦除命令并且电源处于工作范围内时、当复位被激活时会发生什么情况?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    是的、这就是我要问的问题。

    此致、

    昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆廷

    根据我的分析、闪存操作期间的复位可能会损坏数据。

    谢谢、此致、

    Vamsi