This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:ECAP GPIO

Guru**** 2539050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006637/tmdscncd28388d-ecap-gpios

器件型号:TMDSCNCD28388D

我想为 eCAP 模块配置 GPIO、但在 TRM 中该部件不清楚;我参考了 TI 示例以了解如何配置 GPIO。 TI 示例使用 XBAR_setInputPin()函数将 GPIO 映射到 eCAP 模块的输入 XBAR。
哪些 GPIO 可配置为输入 XBAR、以及如何选择 eCAP 模块的输入 XBAR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 GPIO 配置为器件在 GPIO 模式下的输入。 然后、GPIO 可通过输入 XBAR 用作 ECAP 模块的输入。

    查看输入 XBAR 图。 它显示了可以使用哪些输入 XBAR 输入和 GPIO。

    NIMA