This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:EtherCAT - PHY 地址和偏移

Guru**** 2925890 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006361/tms320f28388d-ethercat---phy-address-and-offset

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:DP83848M

您好!

对于是否可以为 EtherCAT 使用不同的 PHY、我有疑问。

现在、我将使用分别具有地址0和1的2 x DP83822、一切正常。

由于库存原因、我计划更改为 DP83848M、但我不确定我需要做哪些更改才能使用它。

在"Beckhoff - EtherCAT PHY 选择指南"中、它标记为兼容 PHY、但我看到我无法设置地址0。

在 F28388D 的 EtherCAT 示例代码中找不到任何可以更改 PHY ADDR 或偏移的明确位置。 我是否需要执行该操作、或者它是否可以直接工作?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    任一 PHY 都将与用于 EtherCAT 的 F2838x 兼容、器件的 ESC 和 SW 与 PHY 无关。 有关 DP83822和 DP83848M PHY 器件之间的详细信息、您应将问题发布在下面的相应接口论坛上。 那里的专家将能够比 C2000团队更好地回答您的问题。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum

    请参阅下面 F2838x TRM 部分中有关 PHY 寻址的信息。 PHY 端口0需要是地址0、PHY 端口1应该是地址1。

    最棒的

    Kevin